Evitar cambios en un objeto gráfico

Bloquee un objeto gráfico para impedir que se produzcan cambios en el objeto. Desbloquee un objeto para permitir los cambios continuos.
  • En
    Vista del proyecto
    o en la ventana, pase el mouse por encima del contenedor y seleccione:
    • Bloquear
      . El icono se cambia a
      Desbloquear
      y se bloquea el objeto gráfico.
    • Desbloquear
      . El icono se cambia a
      Bloquear
      y se desbloquea el objeto gráfico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.