Especificar la visibilidad de un objeto gráfico
Determine si un objeto gráfico es visible en la ventana en tiempo de ejecución.
- En la ventana oVista del proyecto, seleccione el contenedor o el objeto gráfico.
- EnPropiedades, enVisible, seleccione una de las siguientes opciones:
- Verdadero. El objeto gráfico aparece en la ventana en tiempo de ejecución.
- Falso. El objeto gráfico no aparece en la ventana en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión