Objetos de controles de datos
Los objetos de controles de datos incluyen:
Objeto | Descripción |
---|---|
Cuadro combinado | Menú desplegable que permite seleccionar elementos de los nodos o una o varias bases de datos del proyecto. |
Cuadro de lista | Lista para seleccionar un elemento en otros elementos o bien nodos de proyecto o bases de datos. |
Cuadrícula de datos | Tabla que presenta datos de los nodos o bases de datos del proyecto. |
Tendencia | Tendencia que presenta valores de una o más variables que se registran o se leen en tiempo real. |
Gráfico de XY | Gráfico que muestra el valor de las variables bidimensionales en un gráfico. |
Gráfico circular | Gráfico que muestra los datos de modelo o base de datos en el formato de un gráfico circular. |
Gráfico de histograma | Diagrama que muestra los datos del modelo o de la base de datos en el formato de un gráfico de barras. |
Entregue su opinión