Alinear objetos gráficos

Alinee los elementos seleccionados de forma vertical u horizontal en el área de diseño. La alineación de objetos aumenta y disminuye los márgenes de los elementos seleccionados.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en un contenedor o seleccione
    Editor
    .
    El editor abre una ficha independiente.
  2. Seleccione los objetos gráficos que desea alinear. Para seleccionar varios objetos, mantenga presionada la tecla
    Ctrl
    y seleccione elementos adicionales.
  3. En la barra de herramientas Área de diseño, seleccione el icono para alinear los objetos gráficos seleccionados en el área de diseño:
    • Se alinea al borde izquierdo.
    • Se alinea al borde superior.
    • Se alinea al borde derecho.
    • Se alinea al borde inferior.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.