Especificar márgenes y espaciado del objeto gráfico

Edite el espacio alrededor del borde del objeto, el espaciado que aparece alrededor del objeto, y el margen entre el objeto y el objeto del contenedor.
Ejemplo de un objeto de cuadro de texto de ejemplo con sus márgenes y espaciado:
CONSEJO: El espaciado solo está presente en los objetos
Cuadro de texto
,
Botón
,
Cuadro de número
,
Cuadrícula de datos
,
Lista desplegable
y
Selección de lista
. Espaciado, grosor de borde y radio de esquina de borde, son propiedades de estilo globales definidas en una
Hoja de estilo
.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto.
  2. En
    Propiedades
    debajo de
    Relleno
    , en las opciones
    Horizontal
    y
    Vertical
    , introduzca el valor del espacio entre el texto y el borde del objeto.
    CONSEJO: El espaciado es relativo a la altura del texto. Si el espaciado es del 60%, una etiqueta con texto de 20 píxeles de alto tiene un espaciado de 12 píxeles. El espaciado solo está disponible en los objetos de selección
    Cuadro de texto
    ,
    Botón
    ,
    Cuadro de número
    ,
    Cuadrícula de datos
    ,
    Lista desplegable
    y
    Lista
    .
  3. En
    Borde
    , introduzca el valor para el espacio del borde del objeto que aparece alrededor del espaciado.
  4. En
    Margen
    , introduzca el valor del espacio entre el borde del objeto principal que contiene el objeto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.