Usar una hoja de estilo existente

Utilice una hoja de estilo existente. También puede crear y configurar una hoja de estilos personalizada.
  1. Seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas
    , seleccione
    Hojas de estilo
    para abrir las hojas de estilo del proyecto.
  3. Arrastre la hoja de estilo deseada a la carpeta
    UI
    de
    Vista del proyecto
    .
Los objetos gráficos ubicados debajo de la carpeta que contienen la hoja de estilo de
Vista del proyecto
ahora heredan los estilos configurados en la hoja de estilo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.