Cambiar el tamaño de la ventana

Establezca el tamaño del objeto de ventana para especificar el tamaño del área de diseño.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto de ventana.
  2. En
    Propiedades
    , en
    Altura
    , especifique el valor para la altura de la ventana.
  3. En
    Ancho
    , introduzca el valor del ancho de la ventana.
  4. (Opcional) En
    Pantalla completa
    , seleccione
    Verdadero
    para que la interfaz de usuario tenga el mismo tamaño que la pantalla en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.