Propiedades de Push Agent
Configure las propiedades de Push Agent para enviar datos a la nube mediante MQTT.
Nombre de la propiedad | Tipo de propiedad | Descripción de la propiedad |
---|---|---|
DataLogger | NodeId | Una referencia a la instancia del registrador de datos. |
PushFullSample | Boolean | Si es True , se utiliza el modo de transferencia . Si es False , se utiliza el modo de transferencia . |
PreserveDataLoggerHistory | Boolean | Si es True , los datos se envían y se agregan al historial.Si es False , cada vez que se transfieren los datos al almacén auxiliar, se eliminan del registrador de datos. |
MaximumStoreCapacity | Int32 | La capacidad máxima del almacén auxiliar usada por Push Agent. |
MaximumItemsPerPacket | Int32 | Número de registros encapsulados en un paquete. El modo de transferencia solo envía una línea por paquete.
CONSEJO:
Cuando
PushFullSample se establece en True , establezca MaximumItemsPerPacket en 1 . |
MaximumPublishTime | Duration | El intervalo de tiempo máximo tras el cual los datos se toman del almacén auxiliar y se envían a la nube. El intervalo se utiliza cuando hay como máximo MaximumItemsPerPacket registros en el almacén auxiliar. |
MinimumPublishTime | Duration | El intervalo de tiempo mínimo tras el cual los datos se toman del almacén auxiliar y se envían a la nube. Este intervalo se utiliza cuando hay al menos MaximumItemsPerPacket registros en el almacén auxiliar. Es posible que desee aumentar la frecuencia de envío para descargar la cola del almacén. |
ClientId | String | El ID del cliente que tiene que enviar los datos. |
BrokerIPAddress | String | La dirección IP del agente. |
BrokerPort | Int32 | El puerto de agente (si quiere comunicarse con SSL, establezca el valor en 8883 ). |
BrokerTopic | String | El nombre del tema sobre el que desea publicar precedido de / .Por ejemplo, si el tema del agente es /custom_topic , el BrokerTopic parámetro es custom_topic . |
QoS | Int32 | El nivel de Calidad de servicio (QoS) usado para enviar información.
|
UseSSL | Boolean | Habilita o deshabilita la comunicación segura.
|
Username | String | El nombre de usuario de la comunicación autenticada con el agente. |
Password | Password | La contraseña de la comunicación autenticada con el agente. |
Entregue su opinión