Crear una plantilla a partir de un objeto o una variable

Utilice una plantilla para crear otros objetos y variables con atributos similares.
  1. Seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. Desde la
    Vista del proyecto
    , arrastre el objeto o la variable deseados a una biblioteca de
    Bibliotecas de plantillas
    .
    Aparece una nueva plantilla en
    Componentes
    .
  3. (Opcional) Seleccione la plantilla e introduzca una descripción.
    Por ejemplo, explique cómo utilizar o poner en práctica su widget.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.