Configurar un salvapantallas o un cierre de sesión automático
Configure un protector de pantalla o un cierre de sesión automático para que la pantalla de inicio de sesión muestre un elemento de inicio de sesión inicialmente oculto, como un rectángulo, una vez transcurrido el periodo de inactividad.
- En el proyecto que contiene el objeto rectángulo que será el protector de pantalla, seleccione.Bibliotecas de plantillasCONSEJO: Para mostrar u ocultar el protector de pantalla del rectángulo de inicio de sesión, active la propiedadVisibilidadtanto en tiempo de ejecución como en tiempo de diseño.
- SeleccioneScripts.
- EnComponentes, arrastreTiempo de espera de inactividaddirectamente haciaMainWindow (type)o hacia laVista del proyectoen la que desea mostrar el protector de pantalla.
- EnBibliotecas, seleccioneCerrar.
- ConIdleTimeoutLogicseleccionado enVista del proyecto, enPropiedades, enEnabled,seleccioneVerdadero.
- EnDuration, establezca el tiempo de espera de inactividad.
- EnVista del proyecto,expanda laIdleTimeoutLogicimportada.
- SeleccioneOnTimeout.
- EnPropiedades, después deOnTimeout, seleccioney, a continuación, seleccione .Este comando alterna el valorEnabledal final del tiempo de espera.
- En los argumentos del métodoOnTimeout, después deVariableToModify, elijaSeleccionar nodo.
- Seleccione la propiedadVisibilidaddel objetoRectángulo.CONSEJO: Puede crear una pantalla de inicio de sesión para que aparezca después de cerrar sesión automáticamente. Un ejemplo de pantalla de inicio de sesión puede incluir un objeto rectángulo inicialmente oculto que se ajuste al tamaño de la ventana principal y que tengaVisibilidadestablecido enFalso.
Entregue su opinión