Desplazarse por un gráfico de tendencia

Desplácese por el eje X y el eje Y de un gráfico de tendencia.
  • Seleccione un punto y arrástrelo horizontalmente para desplazarse por el eje X.
    CONSEJO: Si la propiedad
    Seguir
    se establece en
    True
    , el desplazamiento automático se detiene cuando se interactúa con el gráfico. Para reiniciar el desplazamiento automático del eje X, desplace el eje X a la instancia actual.
  • Seleccione un punto y arrástrelo verticalmente para desplazarse por el eje Y.
  • Seleccione un puntero y arrástrelo diagonalmente para navegar en ambos ejes.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.