Agregar un usuario
Agregue usuarios a la
Vista del proyecto
. Para gestionar los usuarios existentes, agréguelos a grupos y otórgueles permisos.- En laVista del proyecto,expandaSeguridad.
- Haga clic con el botón derecho enUsuariosy, a continuación, seleccione .ApareceUsuario#.CONSEJO: Para agregar usuarios, también puede hacer clic con el botón derecho enUsuariosy elegir .
- EnPropiedades,configure:
- Nombre. Nombre del usuario.
- Contraseña. Contraseña que el usuario debe proporcionar para iniciar sesión en la aplicación.
- LocaleIds. Configuración regional del usuario. El valor predeterminado es en-US.
- Idiomas. Idioma configurado del usuario. El idioma predeterminado es el idioma predeterminado de LocaleId.
- Sistema de medición. Sistema de medición utilizado para mostrar los datos al usuario:
- Sistema internacional de unidades
- Sistema de unidades de medida de Estados Unidos
- Sistema de unidades imperiales
- Dominio. Identifica la cuenta de usuario local deWindows®de cualquier cuenta de usuario vinculada a un dominio.
- SeleccioneGuardar
Entregue su opinión