Autenticación de usuario

Para autenticarse como un usuario de
FactoryTalk Optix
, se requiere una identidad de GitHub. Sin una identidad de GitHub, no es posible insertar los cambios guardados y confirmados en un proyecto compartido en el repositorio remoto. Agregue su identidad de GitHub a través de
Opciones de FactoryTalk Optix
, o autentíquese en GitHub cuando intente insertar los cambios en el repositorio remoto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.