Desarrollar una alarma de cambio de temperatura
Desarrolle una alarma que indique cuando la temperatura supere un valor establecido.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
TemperatureChangeAlarm.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Seleccione para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión