Crear objetos Motor

Cree los datos del objeto Motor de muestra para rellenar el cuadro de lista y los medidores.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Modelo
    y seleccione
    Nuevo
    Objeto
    .
  2. Pase el cursor por encima del objeto, seleccione
    Edit
    y escriba
    Motor
    .
  3. Agregue y configure variables:
    1. En
      Propiedades
      , en la parte superior, agregue dos variables seleccionando
      Add
      y
      Variable
      .
    2. Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccione
      Edit
      y escriba:
      • Speed
      • Acceleration
  4. Convierta el objeto Modelo en un tipo de objeto:
    1. En
      Vista Tipo
      , haga doble clic en
      Modelo
      .
    2. Desde
      Vista del proyecto
      , arrastre
      Motor
      a
      Vista Tipo
      .
  5. Cree y organice las instancias del objeto Motor:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en la carpeta
      Modelo
      y seleccione
      Nuevo
      Carpeta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la carpeta, seleccione
      Edit
      y escriba
      MotorObjects
      .
    3. En
      Vista del proyecto
      , arrastre
      Motor
      a la carpeta
      MotorObjects
      .
    4. Para crear nueve instancias del objeto Motor, arrastre
      MotorType
      desde el panel
      Vista Tipo
      a la carpeta
      MotorObjects
      del panel
      Vista del proyecto
      .
  6. Configure cada instancia del motor:
    1. En
      Vista del proyecto
      , seleccione un motor.
    2. En
      Propiedades
      , establezca los valores de las propiedades
      Acceleration
      y
      Speed
      .
      Puede introducir cualquier valor del tipo válido.
      Por ejemplo, escriba:
      Propiedad
      Valor
      Acceleration
      1
      Speed
      11
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.