Convertidor de clave-valor
Convierta el valor del origen en su valor primario correspondiente, basándose en una tabla de pares clave-valor. El convertidor de clave-valor convierte datos heterogéneos, como un color a un valor.
Editor de clave-valor
Para abrir el editor de clave-valor, seleccione junto al convertidor de clave-valor en el editor de vínculos dinámicos avanzado.
Elemento | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Ruta del convertidor | La ruta del convertidor. | |
Agrega una fila de la tabla de clave-valor. | ||
Eliminar | Elimina la fila de la tabla de clave-valor seleccionada. | |
Tipo de datos | Indica el tipo de datos de las claves o los valores. Seleccione esta opción para elegir un tipo de datos diferente. | |
Clave | Una clave de convertidor (valor de origen). | |
Valor | Un valor que se corresponde con la tecla de la misma fila (valor de salida).
CONSEJO:
El valor de la primera fila es el valor predeterminado. Si el valor de origen no se corresponde con ninguna clave del convertidor, el convertidor devuelve el valor predeterminado.
|
Propiedades
Propiedad | Descripción |
---|---|
Modo | La dirección del vínculo dinámico:
|
Origen
Una variable con un valor que corresponde a una clave.
Salida
El valor asociado a la clave en el mapa.
Ejemplo
Entregue su opinión