Editor de vínculos dinámicos complejos
El Editor de vínculos dinámicos complejos le permite agregar lógica avanzada al valor del nodo de origen. El editor de vínculos dinámicos complejos aparece en la ficha
Avanzadas
del explorador de vínculos dinámicos.Para obtener más información sobre el explorador de vínculos dinámicos, consulte Explorador de vínculos dinámicos.
Para abrir el editor de vínculos dinámicos complejos en el panel central también puede seleccionar
Abrir en editor
. Abrir el editor de vínculos dinámicos complejos en el panel central es útil para editar un vínculo dinámico complejo que tiene una lógica larga.
CONSEJO:
Si hay abiertos varios exploradores de vínculos dinámicos, solo se puede abrir una ficha
Avanzado
en el explorador de vínculos dinámicos. Si el editor de vínculos dinámicos complejos está abierto al abrir una ventana emergente de vínculo dinámico, la ficha Avanzado
recupera el foco.Elemento | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Básico | Vuelve a la ficha Básico del explorador de vínculos dinámicos. Consulte Explorador de vínculos dinámicos. | |
Avanzado | Muestra esta ficha Avanzado para crear un vínculo dinámico complejo. | |
Ruta de acceso | Ruta de acceso a la variable establecida por el vínculo complejo dinámico. | |
Diagrama de bloque | Muestra el flujo de transformaciones realizadas por vínculos dinámicos y los convertidores. | |
Dirección de vínculo dinámico | Establezca la dirección entre los bloques del diagrama. La dirección cambia a medida que se selecciona el icono:
| |
Insertar | Para interrumpir la cadena de vínculo dinámico, inserte un bloque del convertidor para manipular la salida. Puede usar Insertar para agregar procesamiento adicional en una salida de otro bloque. Por ejemplo, puede multiplicar el resultado de un evaluador de expresiones por valores constantes. | |
Agregar vínculo dinámico Cambiar vínculo dinámico | Especifique o edite el vínculo entre el origen y el elemento primario. | |
Cerrar | Cierra el explorador de vínculos dinámicos. | |
Quitar vínculo | Quita el vínculo dinámico de la propiedad. | |
Abrir en editor | Abre en el editor el diagrama de bloque del vínculo dinámico complejo. | |
Configurar | Desde la ficha del editor de vínculos dinámicos complejo, utilice para vincular la variable de origen a un índice específico de la variable principal.Utilice para crear un Convertidor de clave-valor o un Convertidor condicional .Utilice para crear un convertidor en el que pueda compilar dinámicamente la ruta de origen de la variable. Estas opciones son solo para unidades de ingeniería de medida:
| |
Eliminar | En la ficha del editor de vínculos dinámicos complejos, quite el convertidor o el vínculo dinámico y sus elementos secundarios. |
Entregue su opinión