Referencias a orígenes de vínculos dinámicos
Según el tipo de un origen de vínculo dinámico, el campo de valor de la propiedad muestra la referencia de diferentes maneras.
Valores de las propiedades
Tipo de origen | Valores de la propiedad |
---|---|
Un nodo o una variable | El BrowseName del origen. |
Un atributo de un nodo o de una variable | BrowseName@ name of the attribute |
Una variable de matriz | BrowseName[ array index values ] |
Un índice de matriz de la variable de matriz | BrowseName[ array index number ]Por ejemplo, [0] = primer índice de la matriz. |
Un índice de bits | BrowseName[ bit index number ]Por ejemplo, [0] es el primer índice de bits. |
Una propiedad de un nodo | La ruta del nodo de origen. |
Un nodo o una variable con el formato del usuario | La información sobre el origen seguido de (formatted) |
Tipo de referencia | Descripción | Ejemplo de valor de propiedad |
---|---|---|
Absoluta | Una ruta completa al origen al que se hace referencia que comienza con el directorio raíz. | ProjectName/Model/SourceVariable |
Relativa | Una ruta al origen al que se hace referencia que comienza con el directorio del nodo de destino. | ../SourceVariable |
Con alias | Cualquier tipo de ruta que contenga alias. Un alias es un tipo de variable que apunta a un nodo de origen y tiene una propiedad de identificador único. Para obtener más información, consulte Alias. | {Motor}/Speed |
CONSEJO:
Al seleccionar del vínculo azul (
../SourceVariable
en el ejemplo), le lleva al vínculo destino (nodo SourceVariable
).Entregue su opinión