Animar un objeto gráfico

Agregue y configure propiedades de animación numérica, secuencial o paralela para animar un objeto.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto que desee animar.
  2. En
    Propiedades
    , en la parte superior, seleccione
    Add
    y, a continuación, seleccione:
    • Animación de números
      . Anime objetos cambiando el valor a otro valor en un tiempo específico.
    • Animación secuencial
      . Anime objetos con una transición sencilla en el modo en serie.
    • Animación paralela
      . Anime el objeto con una transición sencilla en el modo paralelo.
    CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en una propiedad compatible con animaciones y seleccionar
    Nuevo
    Animation type
    .
  3. Configure las propiedades de animación. Consulte Propiedades de animación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.