Habilitar o deshabilitar un objeto gráfico

Habilite o deshabilite un objeto. En tiempo de ejecución, los usuarios pueden interaccionar con objetos habilitados.
  1. En
    Vista del proyecto
    o en el editor, seleccione el objeto que desee habilitar.
  2. En
    Propiedades
    , en
    Habilitado
    , seleccione una de las siguientes opciones:
    • Verdadero
      . El objeto permite la interacción del usuario en tiempo de ejecución.
    • Falso
      . El objeto impide la interacción del usuario en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.