Crear un objeto de contexto para el cuadro de diálogo

Un objeto de contexto le permite reutilizar el mismo tipo de diálogo en diferentes paneles y para diferentes propósitos.
  1. Cree el objeto de contexto:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      UI
      y seleccione
      Nuevo
      Modelo
      Objeto
      .
    2. Pase el cursor por encima del objeto, seleccione
      Edit
      y escriba
      ConfirmationDialogContext
      .
  2. Convierta el objeto de contexto en un tipo de objeto:
    1. En
      Vista Tipo
      , haga doble clic en
      Interfaz de usuario
      .
    2. En
      Vista del proyecto
      , arrastre
      ConfirmationDialogContext
      hacia el panel
      Vista Tipo
      .
      En
      Vista del proyecto
      , aparece
      ConfirmationDIalogContextType (type)
      .
    3. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      ConfirmationDialogContext
      y seleccione
      Eliminar
      .
  3. Configure el tipo de objeto de contexto:
    1. En
      Vista del proyecto
      , seleccione
      ConfirmationDialogContextType (type)
      .
    2. En
      Propiedades
      , en la parte superior, seleccione
      Add
      y seleccione
      Variable
      .
    3. Pase el cursor por encima de la variable, seleccione
      Edit
      y escriba
      Message
      .
    4. Seleccione
      Int32
      y seleccione
      LocalizedText
      .
      CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casilla
      Mostrar todo
      .
    5. Quite el valor de la variable
      Message
      .
    6. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      ConfirmationDialogContextType (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Invocación de método
      .
    7. Pase el cursor por encima de la invocación del método, seleccione
      Edit
      y escriba
      OnConfirm
      .
    8. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      ConfirmationDialogContextType (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Invocación de método
      .
    9. Pase el cursor por encima de la invocación del método, seleccione
      Edit
      y escriba
      OnCancel
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.