Aprobar una conexión remota desde FactoryTalk Remote Access a un dispositivo
Si está en un panel y
Aprobar el acceso remoto
está habilitado en la aplicación Acceso remoto de FactoryTalk
, puede recibir solicitudes de los usuarios de Acceso remoto de FactoryTalk
que están intentando conectarse de forma remota al dispositivo. A continuación, debe aprobar o denegar una solicitud para conectarse al dispositivo remoto.- En el dispositivo, abra la pantalla con el widgetAcceso remoto de FactoryTalk.Si ha creado el proyecto usando la plantilla OptixPanel en la página de inicio, seleccioneConfiguracióny, a continuación, seleccioneFT Remote Access
- Lasconexionesdel widget muestran laVersión de tiempo de ejecución de FT Remote Accessque se ejecuta en el dispositivo.Aparece un mensaje en la parte inferior del widget FT Remote Access para aprobar o denegar la solicitud.
- Para permitir que el usuario deAcceso remoto de FactoryTalkse conecte al dispositivo remoto, seleccioneSípara aprobar la conexión o seleccioneNopara denegar la solicitud.
Entregue su opinión