Sincronizar fecha y hora del dispositivo
Utilice el widget de fecha y hora para establecer la fecha y hora, la zona horaria y la sincronización horaria del dispositivo. Utilice el widget para especificar la LAN o WAN como la interfaz del protocolo de sincronización de la red local.
- En el dispositivo, abra la pantalla con el Widget de fecha y hora.Si ha creado su proyecto mediante la plantillaOptixPanelen la página de inicio, seleccioneConfiguracióny, a continuación, seleccioneFecha y hora.
- EnModo de sincronización, seleccione cómo funciona la sincronización en el dispositivo. Seleccione:
- Automático (servidor NTP remoto). La sincronización se lleva a cabo automáticamente a través del servidor NTP remoto.
- Manual
La dirección IP del dispositivo es de solo lectura. - EnZona horaria, seleccione la zona horaria del dispositivo.
- EnFecha y hora, seleccione:
- Automático (servidor NTP remoto). El servidor NTP remoto establece la fecha y hora actuales.
- Manual. La fecha y la hora se establece con el teclado virtual.
Si se selecciona el modo de sincronizaciónAutomático (Servidor NTP remoto), no podrá cambiar manualmente la fecha y hora enFecha y hora. - EnInterfaces de servidor NTP locales, seleccione el protocolo de hora de red para que el dispositivo actúe como un servidor NTP y transmita la hora. A continuación, otros dispositivos pueden sincronizarse con la fecha y hora del dispositivo conectado. Seleccione:
- LAN. Seleccione un dispositivo compacto que solo tenga un puerto o un dispositivo estándar que tenga dos puertos.
- WAN. Seleccione un dispositivo estándar que tenga dos puertos.Si el dispositivo conectado es un dispositivo estándar con dos puertos, puede seleccionar la LAN o la WAN como la interfaz del servidor NTP local.
Los cambios realizados enZona horariay enInterfaces de servidor NTP localesrequieren que reinicie el dispositivo. - SeleccioneReiniciar. Aparece
.Dispositivo desconectadoDebe volver a conectar el dispositivo a través del widget FTRA. Consulte Conectar al acceso remoto.
Entregue su opinión