Crear una base de datos

Cree un almacén de datos para el registrador de eventos.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Registradores
    y seleccione
    Nuevo
    Base de datos incrustada
    .
  2. Agregue una tabla de base de datos con las siguientes columnas:
    Nombre de la columna
    Tipo
    Valor
    ActiveState_Id
    Boolean
    False
    AckedState_Id
    Boolean
    False
    ConfirmedState_Id
    Boolean
    False
    Time
    UtcTime
    Not set
    Message_it-IT
    String
    Message_en-US
    String
    Severity
    UInt16
    0
    Para obtener más información, consulte Configurar una tabla de bases de datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.