Especificaciones complementarias de OPC UA
De forma predeterminada,
FactoryTalk Optix Studio
proporciona soporte limitado para el Especificaciones complementarias de OPC UA
seleccionado.Especificaciones complementarias admitido
Especificaciones complementarias
admitidoDe forma predeterminada, puede utilizar estos
Especificaciones complementarias
en FactoryTalk Optix Studio
:- DI
- PackML
- Maquinaria
- Weihenstephan
- PADIM
- TMC v2
Para agregar compatibilidad con más
Especificaciones complementarias
, puede importarlos en el proyecto. Si las Especificaciones complementarias
importadas no cumplen con los requisitos de OPC UA, FactoryTalk Optix Studio
muestra advertencias.La
Vista Tipo
contiene los nodos disponibles Especificaciones complementarias
en la carpeta Especificaciones complementarias
.Limitaciones
Limitación | Descripción |
---|---|
Las declaraciones de instancia de objeto opcionales no se crean | Por ejemplo, WSMachineType es un objeto de la especificación Weihenstephan . Contiene una declaración de instancia de objeto opcional (Counters ), que no se ha creado. |
Las variables de la UE se duplican cuando las comparten diferentes elementos principales | Cuando los proveedores declaran una variable de unidad de ingeniería y hacen referencia a ella desde varios nodos, las variables de unidad de ingeniería se duplican para cada nodo que hace referencia a la unidad de ingeniería. |
Solo se muestra un nodo primario | Si importa un modelo de información con nodos a los que hace referencia más de un nodo con una referencia Aggregates u Organizes, o referencias heredadas, solo se importa un nodo. |
Entregue su opinión