Seguridad de las comunicaciones OPC UA

El objeto de servidor OPC UA establece una comunicación entre un cliente OPC UA y el servidor OPC UA.
Para establecer la comunicación con el servidor OPC UA, un cliente OPC UA necesita la siguiente información del extremo del servidor:
  • URL de punto de conexión
  • Política de seguridad solicitada por el servidor
  • Nivel de seguridad de los mensajes solicitados por el servidor
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.