Cliente OPC UA
Utilice un objeto de cliente OPC UA para importar nodos en tiempo de diseño o en tiempo de ejecución desde un servidor OPC UA.
CONSEJO:
Un proyecto puede contener varios clientes OPC UA.
En tiempo de diseño, utilice el editor para seleccionar los nodos que se van a sincronizar. Para cada nodo que importe desde un servidor, cree un nodo de proyecto correspondiente. Si el cliente tiene los permisos adecuados establecidos en el parámetro
Identidad de usuario
del cliente OPC UA, los nodos permanecen sincronizados con los nodos del servidor durante la lectura y la escritura en tiempo de ejecución.
IMPORTANTE:
En el caso de los nodos importados en tiempo de diseño, incluidos los tipos de objeto/variable, los nodos
BaseObject
o BaseVariable
correspondientes se crean automáticamente.Operación
Los clientes OPC UA acceden a los nodos publicados por los servidores OPC UA para:
- Leer desde los servidores o escucha de eventos
- Escribir en los servidores o métodos de invocación
En tiempo de ejecución, utilice los nodos que se hayan importados para crear la lógica de la aplicación. Puede especificar los nodos para su importación en tiempo de diseño o en tiempo de ejecución. Por ejemplo, un cliente OPC UA puede leer variables de objeto específicas o escuchar eventos generados por alarmas.
Entregue su opinión