Configurar el firewall de un servidor OPC UA
Si una aplicación tiene un servidor OPC UA que se ejecuta en Windows®, abra el puerto especificado en la propiedad
Servidor de URL de endpoint
del servidor OPC UA.Requisitos previos
- Para configurar el firewall de un servidor OPC UA
- Cuando se ejecuta un proyecto con un objeto de servidor OPC UA, si se le solicita, acepte las solicitudes para configurar una regla de firewall.
La regla de firewall se crea
.en tiempo de ejecución
Entregue su opinión