Cambiar la unidad de medida de una variable

Cambiar la unidad de medida de una variable

Cambie la unidad de medida de una variable que se muestra en tiempo de ejecución.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione una variable.
  2. En
    Propiedades
    , seleccione la unidad de medida en el valor de la variable.
  3. Seleccione la unidad de medida del valor de la variable y elija
    Seleccionar
    .
La unidad de medida aparece en el valor de la variable.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.