Hacer copia de seguridad de un proyecto
FactoryTalk Optix Studio
crea automáticamente copias de seguridad de proyectos.Se hace automáticamente una copia de seguridad de los proyectos:
- Al guardar un proyecto
- Al actualizar un proyecto para que el proyecto sea compatible con una versión más reciente deFactoryTalk Optix Studio
- Cada vez que actualice un proyecto para reparar un proyecto dañado. Consulte Restaurar un proyecto.
La ubicación predeterminada de la carpeta de copia de seguridad es:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
Cada una de las carpetas de proyecto incluye otras subcarpetas con estos tipos diferentes de copias de seguridad:
- Automático. Tres copias de seguridad, realizadas al guardar el proyecto.
- Recuperación. Se realiza una copia de seguridad cuando se abre un proyecto dañado y se intenta reparar. Consulte Restaurar un proyecto.
- Actualizar. Se realizan dos copias de seguridad al actualizar el proyecto para que sea compatible con una versión más reciente deFactoryTalk Optix Studio.
Entregue su opinión