Configuraciones regionales
Configuración regional hace referencia a la configuración de la interfaz de usuario que se basa en el idioma y el país del usuario.
La etiqueta de configuración regional o ID de configuración regional contienen el idioma y las abreviaturas de país. Por ejemplo, en-US, en-UK o it-IT. El segmento del país determina el formato de fecha y hora, el separador de datos y el sistema de medición.
Un proyecto puede admitir varias configuraciones regionales configuradas en la propiedad
Configuraciones regionales
del nodo Proyecto
.El motor de presentación de un proyecto multilingüe utiliza la configuración regional de la sesión configurada para mostrar la interfaz. El texto de la interfaz de usuario se muestra en función de las traducciones disponibles en el objeto
LocalizationDictionary
en el editor de traducción
.Entregue su opinión