Ver alarmas en la zona horaria local remota

Vea las alarmas en la zona horaria local para ver los eventos de alarma de forma remota.
  1. Seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas de plantillas
    , arrastre el objeto
    Cuadrícula de alarmas
    o
    Cuadrícula de historial de alarmas
    desde
    Widgets
    a un nodo en la carpeta de
    UI
    .
  3. En
  4. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto de alarma.
  5. En
    Propiedades
    , expanda
    Sello de hora
    .
  6. En
    Texto
    , restablezca el valor actual y seleccione
    Cambiar vínculo dinámico
    .
  7. En la parte inferior de la ventana, seleccione
    Avanzado...
  8. En el Editor de vínculo dinámico avanzado, seleccione
    Insertar
    y luego
    Evaluador de expresiones
    .
  9. En
    Expresión
    , escriba
    {0} + {1}
    y pulse
    Entrar
    .
  10. En el panel
    {0} DynamicLink
    , seleccione
    Cambiar vínculo dinámico
    y elija
    Alias
    {Item} […]
    AlarmCondition
    Time
    .
  11. En
    {1} DynamicLink
    , seleccione
    Cambiar vínculo dinámico
    y elija
    Alias
    {Session}
    Sesión
    Desplazamiento de zona horaria
    .
  12. Elija
    Seleccionar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.