Ver alarmas en la zona horaria estándar
Para ver las alarmas en la zona horaria estándar, puede mostrar los eventos de alarma en la
Cuadrícula de alarmas
y la Cuadrícula de historial de alarmas
en la zona horaria UTC estándar. Configure la zona horaria del objeto de cuadrícula en Bibliotecas de plantillas
.- SeleccioneBibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneWidgets.
- ArrastreCuadrícula de alarmasoCuadrícula de historial de alarmasdesdeWidgetsal nodo deseado en la carpeta deUI.
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneCerrar.
- En laVista del proyecto, expanda la cuadrícula de alarmas y seleccioneAlarmsDataGrid.
- EnPropiedades, expandaSello de hora.
- En la propiedadTexto, haga clic con el botón derecho enVínculo dinámico complejoy, a continuación, seleccioneRestablecer valor.
- SeleccioneCambiar vínculo dinámico
- En la ventana Vínculos dinámicos, configure una de las siguientes opciones:
- Cuadrícula de alarmas. ExpandaAlias, seleccione y, a continuación, seleccione la variableHora.
- Cuadrícula de historial de alarmas. ExpandaAlias, seleccione y, a continuación, seleccioneLocalTime. Después deLocalTime, seleccione y, a continuación, escribaHora.
- ElijaSeleccionar.
Entregue su opinión