Crear un diccionario de localización
Cree un diccionario de traducción para mostrar el contenido de la aplicación en el idioma de la zona en la que se encuentra el usuario. El diccionario de traducción contiene todas las cadenas traducidas en los diferentes idiomas. A continuación, puede seleccionar un idioma para la aplicación, tanto en tiempo de diseño como en tiempo de ejecución.
Si crea un proyecto en
FactoryTalk Optix Studio
con una plantilla estándar, la carpeta Traducciones
contiene un diccionario de traducción de forma predeterminada.- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enTraduccionesy, a continuación, seleccioneNuevo.
DiccionarioDeLocalización#
aparece en la carpeta Traducciones
.Entregue su opinión