Traducir una cadena
Traduce una cadena para que el texto de la cadena pueda mostrarse en diferentes idiomas.
Si no se espera ninguna traducción para un parámetro regional, la cadena que se muestra en tiempo de ejecución depende de la configuración regional de reserva del usuario.
- En laVista del proyecto, expandaTraduccionesy, a continuación, haga doble clic en una biblioteca de traducción.
- SeleccioneVer referencias de traducción.
- En la fila de la cadena que se va a traducir, seleccioneSincronizado. En la tabla de traducción aparece una clave nueva con el mismo nombre que la cadena.
- (Opcional) Cambie el nombre de la clave en la páginaReferencia de traducciónpara agregar una tecla en la tabla de traducción.Cambiar el nombre de una tecla no quita la tecla con el nombre anterior.
- SeleccioneVer tabla de traducciones.
- Agregue traducciones a la clave.
Entregue su opinión