Agregar autenticación de usuario

Autentique su identidad de
FactoryTalk Optix
en su solución de control de versiones. Debe agregar autenticación de usuario para insertar los cambios guardados y confirmados en un repositorio remoto.
Requisitos previos
Si desea agregar un GitLab® en la identidad de la instalación, genere un token de acceso personal. Consulte Tokens de acceso personal | GitLab.
IMPORTANTE: Al crear el token, seleccione cada uno de los ámbitos.
  1. Para agregar la autenticación de usuario
  2. Seleccione
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    .
  3. Seleccione
    Control de versiones
    .
  4. Para agregar una identidad de nube de GitHub®, seleccione
    GitHub
    y siga las instrucciones de su explorador web.
  5. Para agregar una identidad de nube de GitLab®, seleccione
    GitLab (nube)
    y siga las instrucciones en su explorador web.
  6. Para agregar una identidad local de GitLab, seleccione
    GitLab (local)
    y complete estos campos:
    • URL del servidor de GitLab
      . Dirección de la instancia GitLab®.
    • Token de acceso personal
      . Token de acceso necesario para autenticar su perfil.
  7. Seleccione
    Agregar identidad
    .
La identidad del proveedor del control de versiones aparece en
Inicio de sesión de identidad del proveedor
. Ahora puede insertar los cambios guardados y confirmados en un proyecto compartido en el repositorio remoto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.