FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Optix Studio es un entorno de desarrollo integrado con un marco de módulos funcionales para diseñar y compilar aplicaciones de HMI o Internet de las Cosas (IoT).
FactoryTalk Optix Studio
incluye una biblioteca de objetos predefinidos que admiten diseño modular de interfaces gráficas, características y operaciones lógicas de una aplicación HMI. Se pueden usar scripts específicos de lenguaje C# para automatizar varias acciones en la fase de diseño y agregar funciones personalizadas a los proyectos.Editores de escritorio y web
FactoryTalk Optix Studio
está disponible como un entorno de desarrollo web y de escritorio que se usa para compilar la Aplicaciones FactoryTalk Optix
e implementarlos en sistemas cliente. Puede acceder a Editor web de FactoryTalk Optix Studio
través de FactoryTalk Hub
.Si se produce una interrupción de la conexión a Internet,
Editor web de FactoryTalk Optix Studio
intenta volver a conectarse a Internet cada 5 segundos. Durante ese período, no podrá interactuar con Editor web de FactoryTalk Optix Studio
. Cuando Editor web de FactoryTalk Optix Studio
se vuelva a conectar a Internet, podrá continuar donde lo dejó.Entregue su opinión