Panel Propiedades
Utilice el panel
Propiedades
para mostrar las variables del objeto seleccionado. Los valores de propiedad cambian el aspecto y la visualización de ese objeto en tiempo de ejecución.Columnas del panel Propiedades
Elemento | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Columna Nombre de propiedad | Desplazarse por las propiedades disponibles de un objeto seleccionado. Seleccione cualquier propiedad y empiece a escribir el nombre de la propiedad que desea buscar. | |
Columna Valor de propiedad | Editar valores de propiedad. Para editar rápidamente los valores de algunas propiedades, seleccione el valor y empiece a escribir. Es posible que los valores se rellenen automáticamente mientras escribe. |
CONSEJO:
Puede desplazarse por las propiedades y valores seleccionándolos con el mouse o utilizando las teclas de teclado de flechas.
Botones del panel Propiedades
Elemento | Descripción | Función |
---|---|---|
Agrupar por categoría | Organizar las propiedades por categoría. | |
Ordenar alfabéticamente | Ordenar las propiedades en orden alfabético. | |
Agregar nuevo | Agregar una propiedad al nodo. Agregue un nombre de visualización, una variable, un alias o una firma de auditoría. En la categoría Eventos del panel Propiedades , este botón añade un evento nuevo del encabezado Eventos o un nuevo método del evento seleccionado. | |
Eliminar | Quitar una propiedad agregada del panel Propiedades o restablecer el valor de una propiedad predeterminada.En la categoría Eventos del panel Propiedades , este botón borra el método seleccionado. Al eliminar todos los métodos de un evento agregado, se elimina el evento. | |
Abrir con editor | Abrir el editor del objeto seleccionado. Este botón solo es válido para algunos tipos de objetos. |
Menús contextuales del panel Propiedades
Para abrir el menú contextual de propiedades, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la propiedad.
Elemento | Descripción |
---|---|
Nuevo | Crear propiedades secundarias, variables y alias, o crear eventos según la propiedad seleccionada. |
Eliminar | Eliminar propiedades, variables y alias. |
Copiar | Copiar las propiedades secundarias, las variables y los alias. |
Pegar | Pegar propiedades secundarias, variables y alias. |
Contraer todo | Contraer todos los nodos secundarios de propiedades, variables y alias. |
Mostrar referencias | Mostrar los objetos o variables que hacen referencia a la propiedad. |
Copiar ruta de acceso al nodo | Copiar la ruta de propiedades, variables y alias del proyecto. |
Cambiar regla de modelización | Establecer la regla de modelización:
|
Análisis de modelo | Visualice el modelo de información del proyecto en forma de gráfico. Consulte Visualizar gráficos de modelo de información. |
Para abrir el menú contextual del valor de la propiedad, haga clic con el botón derecho del ratón en el valor de la propiedad.
Elemento | Descripción |
---|---|
Copiar | Copiar el valor de la propiedad seleccionada. |
Pegar | Pegar el valor de la propiedad copiada en el valor de la propiedad seleccionada. |
Restablecer valor | Restablecer el valor de la propiedad al valor predeterminado. |
Entregue su opinión