Configurar un registrador de eventos de alarma
Almacene los registros sobre eventos anteriores relacionados con alarmas en una base de datos.
- En el panelVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enAlmacenes de datosy seleccione .
- Pase el cursor por encima deBaseDeDatosIncrustada1, seleccioney escribaAlarmDB.
- En la barra de herramientas, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas, busqueAlarms Event Logger.
- EnComponentes, arrastre elRegistrador de eventos de alarmasaRegistradoresenVista del proyecto.
- SeleccioneCerrar.
- EnVista del proyecto, seleccioneRegistradorDeEventosDeAlarmas1.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreBase de datosy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión