Anomalías conocidas de esta versión

La lista identifica las anomalías conocidas de
FactoryTalk Optix
versión 1.2.0.
Use la información de identificación entre paréntesis para realizar un seguimiento de las anomalías en versiones futuras o como referencia al recibir ayuda del servicio de atención al cliente sobre un problema relacionado.
Es posible que algunos vídeos no se reproduzcan en equipos con Microsoft Windows [2212837]
Si emula un proyecto en un equipo que ejecuta
Microsoft®
Windows®
, es posible que algunos vídeos no se puedan reproducir. Si implementa el proyecto en un dispositivo, se reproducirán los vídeos.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.1.0.
Los nombres DNS en el certificado deben estar en minúsculas [2226560]
Los nombres DNS utilizados en el campo
SubjectAltName
de la configuración del certificado solo se reconocen si están en minúsculas.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
Incompatibilidad entre FactoryTalk Optix Studio y FactoryTalk Motion Analyzer [1844818]
La instalación de
FactoryTalk Optix Studio
y FactoryTalk Motion Analyzer en el mismo equipo impiden que funcione FactoryTalk Motion Analyzer.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.0.2
Los controles multimedia producen fugas de memoria en algunos dispositivos [1283160]
Un cambio excesivo de pantalla a pantallas que contienen controles de PDF y Vídeo provoca fugas de memoria en los dispositivos OptixPanels y de cálculo de flancos integrados.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
No siempre se admiten caracteres especiales [2123530]
No se admiten caracteres especiales en los nombres de archivo PDF, los nombres de usuario de servidor FTP, los nombres de repositorios Git, los nombres de bases de datos ODBC. Además, el método de entrada de Pinyin tampoco funciona en tiempo de ejecución en el dispositivo o en tiempo de diseño en el editor web de FactoryTalk Optix Studio.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
No se puede implementar en un dispositivo con un nombre no válido [2239099]
La implementación en un dispositivo con un nombre que contenga una barra inclinada da lugar a un error o a que la aplicación no se ejecute en el dispositivo.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
La carga de aplicaciones desde USB puede dar como resultado varias aplicaciones [2238992]
La carga de una aplicación en un dispositivo desde USB genera varias aplicaciones en el dispositivo si la aplicación exportada no está cifrada.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
El control de versiones puede dar lugar a la duplicación o pérdida de un tipo de objeto durante una operación de extracción [2243507]
La extracción desde el repositorio remoto cuando se ha modificado el nombre de un tipo de objeto tanto en remoto como en local provoca un conflicto de combinación. La operación crea dos objetos diferentes cuando se conservan los cambios locales y provoca la pérdida del tipo que ha cambiado de nombre cuando se aceptan los cambios remotos. Para evitar la pérdida de datos, todos los usuarios que colaboran en el proyecto deben actualizar de forma manual el nombre del tipo de objeto en su proyecto local antes de extraerlo del repositorio remoto.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
Es posible que la aplicación no se cargue en el dispositivo
después de eliminar la aplicación anterior
[2248640]
Es posible que la aplicación predeterminada no se cargue en el dispositivo después de eliminar una aplicación mediante el Administrador de dispositivos. Es posible que una aplicación implementada también muestre una pantalla en blanco después de la eliminación. Para volver a cargar una aplicación en el dispositivo, reinicie el dispositivo.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
El Módulo de cálculo con varias placas base en la ruta del controlador no puede comunicarse con el controlador
El Módulo de cálculo no puede comunicarse con el controlador si hay más de una placa base en la ruta del controlador. Por ejemplo, el módulo no puede comunicarse con el controlador si la ruta es Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3. Sin embargo, las rutas parecidas a Backplane\3 o Backplane\1\A\10.220.173.66 permiten al módulo comunicarse con el controlador.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
El módulo de cálculo de flancos integrados no admite el motor NativePresentation [2233502]
Si una aplicación se implementa con el motor NativePresentation, la biblioteca no se puede cargar y la aplicación no se ejecuta en el dispositivo. Reemplace el motor de NativePresentation con un motor de WebPresentation para permitir la conexión de un cliente remoto al dispositivo.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0.
La codificación electrónica AOP del módulo de cálculo de flancos integrados puede dar lugar a un error o una conexión inesperada en Logix [2256502]
La codificación electrónica AOP del módulo de cálculo de flancos integrados puede dar lugar a un error o a una conexión inesperada en Logix por un desajuste de revisión menor.  Actualice la definición de AOP para deshabilitar la codificación del módulo.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0
No se puede descargar el archivo EDS del módulo de cálculo de flancos integrados a través de la placa base [2256504]
No se puede descargar el archivo EDS del módulo de cálculo de flancos integrados a través de la placa base. Descargue el archivo EDS utilizando el puerto Eth 2 del módulo de cálculo de flancos integrados.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.2.0
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.