Crear un medidor de velocidad y etiquetas

Cree elementos de interfaz de usuario que muestren información relacionada con la velocidad acerca de un motor seleccionado.
  1. Cree el medidor de velocidad:
    1. En el panel
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MotorSpeedPanel
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Medidor circular
      .
    2. Pase el cursor por encima del medidor, seleccione
      Edit
      y escriba
      SpeedGauge
      .
    3. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Valor
      y
      Alias
      {Motor}
      Motor
      Speed
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  2. Cree la etiqueta de velocidad:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MotorSpeedPanel
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      SpeedLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Speed
      .
  3. Cree la etiqueta del valor de velocidad:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MotorSpeedPanel
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      SpeedValueLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Texto
      y
      Alias
      {Motor}
      Motor
      Speed
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.