Crear un alias
Cree un alias para crear un tipo de variable que apunte a un nodo con una propiedad
NodeId
.- EnVista del proyecto, seleccione el objeto o el tipo de objeto que desee que contenga el alias.
- EnPropiedades, seleccione y, a continuación, seleccioneAlias.CONSEJO: Algunos objetos pueden incluir varios alias. Por ejemplo, puede agregar varios alias a un objeto Panel.Alias#aparece enPropiedadesy contiene la propiedadTipo.
- (Opcional) Pase el cursor sobre el final del nombre de alias, seleccione y, a continuación, introduzca un nuevo nombre para el alias.
- EnPropiedades, configure el alias:
- Para configurar el alias de un objeto reutilizable, cree un vínculo dinámico entreTipoy el nodo de referencia relativo y, a continuación, cree un vínculo dinámico entreAliasy el nodo de origen.#Donde#es el número de objeto del alias.
- Para establecer el origen en tiempo de diseño, cree un vínculo dinámico entreAliasy el nodo de origen.#El valor de la propiedadTipose rellena automáticamente con un nodo de referencia relativo.
- Para que el origen se pueda establecer en tiempo de ejecución, cree un vínculo dinámico entreTipoy un nodo de referencia relativo.
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión