Variador de controlador Micro
Siga estas pautas cuando trabaje con un variador de controlador Micro.
Controladores compatibles
El variador de controlador Micro admite controladores
Micro800™
y controladores MicroLogix™
1400.Importación de etiquetas del controlador
Con el variador de controlador Micro, puede importar etiquetas de los controladores
Micro800
en el modo en línea.Tipos de datos
El variador de controlador Micro es compatible con los siguientes tipos de datos:
Tipo de datos | Tipo de datos FactoryTalk Optix |
---|---|
BOOL | Boolean |
SINT | SByte |
DINT | Int32 |
REAL | Float |
STRING | String |
LREAL | Double |
INT | Int16 |
LINT | Int64 |
USINT | Byte |
BYTE | |
UINT | UInt16 |
WORD | |
UDINT | UInt32 |
DATE | |
TIME | |
DWORD | |
ULINT | UInt64 |
LWORD |
Entregue su opinión