- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Agregar una barra de direcciones
Agregue una barra de direcciones al objeto
Explorador web
.
CONSEJO:
La dirección que introduzca debe comenzar con el protocolo. Por ejemplo,
https://rockwellautomation.com
.Requisitos previos
- Para agregar una barra de direcciones
- EnVista del proyecto, cree un objetoExplorador web.
- Cree un objetoEtiqueta editable.
- Cree una variable de un tipo de datos de cadena.Para obtener más información, consulte Variables.
- (Opcional) Determine la página de inicio introduciendo una dirección web como valor de variable.Por ejemplo, escribahttps://www.rockwellautomation.com
- Cree un enlace dinámico entre la propiedadTextodel objetoEtiqueta editabley la variable.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree un vínculo dinámico entre la propiedadURLdel objetoExplorador weby la propiedadEtiqueta editableTexto.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión