Agregar un conmutador de la pluma de tendencia
Agregue un interruptor o una casilla de verificación que alterne la visibilidad de la pluma de tendencia.
Requisitos previos
- Para agregar un conmutador de la pluma de tendencia
- Cree una variable booleana. Consulte Crear variable.
- Cree un objetoInterruptoroCasilla de verificación. Consulte Crear un objeto gráfico a partir de un tipo.
- Seleccione el objetoInterruptory cree un vínculo dinámico entreMarcadoy la variable booleana. Consulte Crear vínculos dinámicos.
- Seleccione el objetoTendenciay, en elPlumaDeTendencia#que desee, cree un vínculo dinámico entreHabilitadoy la variable booleana. Consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión