Configurar una hoja de estilo
Establezca
Estilo global
para editar los estilos aplicados a todos los objetos gráficos. Establezca Estilos de control
para editar los estilos aplicados a objetos de control específicos. Los estilos de control sobrescriben el estilo global.- EnVista del proyecto, seleccione la hoja de estilo que desee editar.CONSEJO: Puede seleccionar la hoja de estilo predeterminada, agregar una hoja de estilo predefinida o crear su propia hoja de estilo. Consulte Agregar una hoja de estilo predefinida o Crear una hoja de estilo.
- Para establecer el estilo global que se aplica a todos los objetos gráficos, enPropiedades, enEstilo global, seleccione e introduzca los valores.CONSEJO: Puede crear vínculos dinámicos en lugar de introducir los valores manualmente. Consulte Crear vínculos dinámicos.
- Para crear un estilo de control, enEstilos de control, junto aEstilos de, seleccione .ObjectPor ejemplo, cree un estilo de control para los objetos de interruptores.
- Para cambiar el nombre de un estilo de control, pase el cursor por encima del nombre del estilo, seleccione e introduzca un nuevo nombre.
- Para editar un estilo de control, expandaEstilos de, expanda el nombre del estilo y, a continuación, edite las propiedades seleccionando e introduciendo valores.ObjectCONSEJO: También puede crear vínculos dinámicos en lugar de introducir los valores manualmente. Consulte Crear vínculos dinámicos.
- Para eliminar un estilo de control, junto al nombre del estilo, seleccioneEliminar
Entregue su opinión