Crear un interruptor para alternar limitaciones
Cree un interruptor que alterne las restricciones de valor de la variable.
- Cree una etiqueta:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione y escribaToggleConstraintLabel.
- EnPropiedades, establezcaTextoenEnable constraint.
- Cree el interruptor:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del interruptor, seleccione y escribaToggleConstraintSwitch.
- En el panelPropiedades, cree un vínculo dinámico entreActivoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión