Insertar una biblioteca
Inserte una biblioteca remota en un repositorio Git remoto para que los cambios estén disponibles para otros usuarios de la biblioteca remota.
ADVERTENCIA:
Si utiliza versiones beta de
FactoryTalk Optix Studio
o FactoryTalk Optix Studio
personalizadas, insertar actualizaciones de la biblioteca en el repositorio remoto evita que otros usuarios extraigan la biblioteca si no usan el mismo canal de versión de FactoryTalk Optix Studio
.Requisitos previos
- Para insertar una biblioteca
- En la barra de herramientas principal, seleccioneBibliotecas de plantillas
- SeleccioneInsertar.ApareceInsertar en biblioteca remota, lo que indica que los usuarios con una versión antigua deFactoryTalk Optixno podrán usar la biblioteca que va a insertar hasta que actualicen su versión deFactoryTalk Optix.
- SeleccioneInsertar.
- EnInsertar en remoto, complete:
- Identidad. Seleccione su identidad. Puede ser su identidadGitLab®oGitHub®.
- Propietario/Grupo. Seleccione el propietario o grupo del repositorio. Puede ser o bien su identidad o bien un grupo al que pertenece.
- Privado. Seleccione esta opción para crear un repositorio privado que solamente el propietario o grupo seleccionado puede asociar a un proyecto.
- Público. Seleccione esta opción para crear un repositorio público que otros propietarios y grupos puedan asociar a un proyecto.
- URL. Muestra la URL del repositorio en función de los ajustes seleccionados.
- SeleccioneInsertar en remoto.CONSEJO: Puede administrar la URL del repositorio remoto y las credenciales de usuario enOpciones de FactoryTalk Optix Studio. Para obtener más información, consulte Configurar control de versiones.
La biblioteca se inserta en el repositorio remoto.
Entregue su opinión