Crear una plantilla
Utilice una plantilla para crear objetos, tipos de objeto y variables con atributos similares.
- SeleccioneBibliotecas de plantillas
- DesdeVista del proyecto, arrastre el nodo que desee a una biblioteca deBibliotecas de plantillas.Por ejemplo, arrastre un objeto, un tipo de objeto, una variable o un widget.Aparece una nueva plantilla enComponentes.
- (Opcional) Seleccione la plantilla e introduzca una descripción.Por ejemplo, explique cómo usar o implementar el objeto, el tipo de objeto, la variable o el widget.
Entregue su opinión