Conectar al acceso remoto
Configure el acceso remoto al dispositivo, así como la asistencia remota, a través del widget
FactoryTalk Remote Access
.- En el dispositivo, abra la pantalla con el Widget de FactoryTalk Remote Access.Si ha creado el proyecto usando la plantilla OptixPanel en la página de inicio, seleccioneConfiguracióny, a continuación, seleccioneFT Remote AccessEn la fichaConexionesdel widget,Versión de tiempo de ejecución de FT Remote Accessmuestra la versión que se está ejecutando en el dispositivo.
- Para conectar el dispositivo a la aplicaciónFactoryTalk Remote Access, seleccioneConexiones.
- EnConexión a FT Remote Access, seleccioneConectar.Si el dispositivo ya está añadido al dominio deFactoryTalk Remote Access, el dispositivo se conectará automáticamente. Si el dispositivo no se encuentra en el dominioFactoryTalk Remote Access, se le pedirá que agregue su dispositivo en FactoryTalk Remote Access con el ID de dispositivo y la contraseña mostrados.
Entregue su opinión